This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2671:无输出故障

Guru**** 2535280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669562/lm2671-trouble-with-no-output

器件型号:LM2671

我有一个使用此部件将24VDC 转换为12VDC 的新设计。 我在 VSW 引脚上获得0VDC、而连接到 VIN 的24VDC 上的稳态电流消耗很小甚至没有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍一看、我没有发现原理图有什么问题。

    我假设您检查了12Vout 并得到了零伏。

    SW 引脚上的波形应该被监控、以'查看是否有任何开关动作发生。

    检查以确保在正确的位置安装了正确的组件。

    向我们发送您 PCB 布局的快照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我将在早上抓取一个示波器捕获、然后再次回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到任何使用300MHz 示波器进行切换的证据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然布局并非最佳、但不应妨碍稳压器正常工作。

    我假设有一个接地平面连接所有接地端。

    我会尝试使用10k 电阻器将 EN 上拉至 VIN、然后查看稳压器是否启动。

    如果没有、我会尝试 更换 稳压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您迄今提出的建议。 我更换了 U16并开始查看开关情况。 现在输出太低~2.75VDC、而不是12VDC。 我附上了 VSW 图供您查看。 11mA 时的输入功率为24VDC。

    我对 FB 电阻器很好奇。 我已验证它们是否与设计匹配、但连接到引脚8时、909欧姆测量值为854欧姆、8.25k 欧姆测量值为1680欧姆。 这是在未通电的情况下进行的。 这是输出低电平的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为测量电路中的电阻器不准确。  您必须将其删除才能确定。

    确保输出电容器的额定电压为12V。  肖特基二极管的额定输入电压为满电压。

    检查以确保输出上没有可能向下拖动 Vout 的意外重负载。

    正如我提到过的、您的布局需要改进。  特别是输入电容器、二极管和输出电容器的接地

    需要尽可能靠近。  这可能会使操作发生故障。  请尝试按照中的布局示例进行操作

    尽可能靠近数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    先前已通过移除电阻器对其进行了验证。 输出电容器 C15的额定电压为16V、肖特基的额定电压为80V。 更改布局太晚了、但有多个全平面接地端、包括第2层、第4层、第7层和第9层。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我通过移除许多铁氧体磁珠和12VDC 指示器来移除大部分负载、但输出不受影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会尝试使用重型导线连接上述组件的接地端。

    并将底部 FB 电阻器连接到 IC 的接地附近。  看看这是否有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议。 我在输入和输出电容器以及肖特基返回路径中添加了22AWG 绞合线、但输出不受影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    开关节点处的开关频率是多少(示波器捕捉)?
    此外、您还能看到焊接的 IC 图片吗? 我希望看到引脚和 DAP 应该正确焊接到 eboard 上

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我对该部件上的所有焊料进行了重新流畅处理、现在它工作得非常完美。