This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2575HV:LM2575HV 低温问题

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670046/lm2575hv-lm2575hv-low-temperature-issue

器件型号:LM2575HV

你(们)好

我们在低温下面临一个问题

通道2 -电感电流。

通道3 - SW 开关波形。

℃25 μ A 测试:  负载>300mA。  开关稳定。    


2.-40℃测试:  负载>300mA。  开关不稳定。 当我们将输入电压增加到30V 时、 会快速出现大/小占空比变化、从而产生更大的输出纹波。   

但这使我感到困惑,通常在轻负载时,可能会有大/小占空比快速变化。 但为什么在低温条件下增加输入电压也会发生这种情况。   

℃μ A 测试:  负载>300mA。  开关稳定。

因此,这可能是由于温度 低时的电容造成的?

产生散射占空比和频率的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的输出电容值或 ESR 可能会在低温下发生变化、从而导致此类问题。

    请分享您的原理图、输入、输出和加载值以及布局快照。