This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2670:LM2670 - ILOAD 小于1A 时的电感器值

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2670

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670152/lm2670-lm2670---inductor-value-for-iload-less-than-1-a

器件型号:LM2670

我计划使用 LM2670作为基本开关控制器、用于不同负载(从400mA 到2.5A)、并采用相同的 PCB 布局。 当然、在最坏的情况下(Vout = 15V @ Iout = 2.5 A)、我将选择一个环流二极管和一个输出电容器。 我的问题是:如何确定负载电流小于1A 时的电感值、只要  负载小于1A 时没有色谱图。LM2670S 是否适合轻负载? Tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在最坏情况下、电感器值与其他组件一样计算。  我会在计算中将最大负载的30%用作纹波电流。

    电感器的饱和电流额定值必须大约为5A、因为这是该器件的电流限制。

    对于较小的负载来说、这是一种过度使用的方法、但在所有负载下仍能正常工作。

    最好为不同的电感器布置 PCB、然后优化解决方案尺寸。

    此外、我还会使用 Webench 设计工具来帮助优化设计。