This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq34110:TRM 未详细说明引导模式的使用/需要/行为/要求

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z110, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669460/bq34110-trm-does-not-detail-bootrom-mode-use-need-behavior-requirement

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件:BQ34Z110EV2400

TRM 仅引用 Bootrom 模式、但不会说明需要它的原因、如何进入它、如何退出等

先前版本的 bq34z110需要引导模式来写入数据闪存。

此 bq 是否需要它?

我看到 bq studio 有一个 ENTER_ROM 按钮。 我在 EV2400连接到 bq34110EVM 时单击了它。

现在、我似乎无法再与 EVM 通信。 如何恢复正常通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    1.-什么是引导 ROM 模式?

    当固件不再执行时。 如果要对.srec 文件进行编程、则会进入此模式。

    如何进入 BootROM 模式?  

    正如您单击 ENTER_ROM 按钮时所做的那样。 但是、这并不是必需的、因为您可以进入编程选项卡、找到.srec 文件并单击编程 FW、器件将自动进入 BootROM 模式并对 FW 进行编程、然后它将自动退出 BootROM 模式。

    2.如何退出引导 ROM 模式?

    由于您已经通过 Button 命令进入 BootROM 模式、因此您可以退出、但转到"Programming"选项卡、然后单击"Execute FW"。 您也可以对器件进行下电上电。 (关闭并打开设备)。

    谢谢

    Miguel