This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:如何在轻负载 UCD3138时关闭次级同步整流驱动器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669974/ucd3138-how-to-turn-off-the-secondary-synchronous-rectification-drive-when-the-ucd3138-is-lightly-loaded

器件型号:UCD3138

大家好


我们在参考 UCD3138 29全桥硬开关开发板 实验中、

我们希望在轻负载时关闭次级同步整流器驱动、

如何修改程序、提供的参考案例?


谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过将 B 输出配置为 GPIO、可通过"DpwmxRegs.DPWMCTRL1.bit.GPIO_B_EN = 1;"来关闭同步整流器。

    问题是、同步 FET 突然打开/关闭会导致输出电压下降或上升。

    如果要避免这种情况、应通过逐渐减小占空比来缓慢关闭同步 FET。

    UCD3138为此提供了一种硬件机制。 您可以将其中一个 FE 斜坡模块配置为软关闭同步 FET、也可以 逐步执行此固件中断。

    我目前没有参考代码。 但我认为手册(TRM)提到了这一选项。

    此致、