This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3828:不要't 保留延迟时间

Guru**** 2562210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669664/tps3828-don-t-keep-the-delay-time

器件型号:TPS3828

你(们)好

我的客户遇到设备无法保留延迟时间的问题。
Vcc 的电压会下降到很陡的水平,该电平会越过 Low (低)。
我想、在这种情况下、如果 VCC 恢复到高电平、则在等待延迟时间后、复位会上拉至高电平。
μs、有时在客户的器件中会出现这种情况、它不会等待特定的延迟时间、并且会在大约700 μ s 的时间启动。

如果您知道导致此类情况的原因、请告诉我。

此致
Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    没有理由将复位延迟设置为700us。 您是否有示波器捕获来显示 VDD、RESET、WDI 和/MR 引脚? 此外、问题是否仅发生在一个器件或多个器件上? 您是否正在使用您知道正在工作的电路板?

    我们将尽力帮助解决这个问题。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael San

    感谢您的支持。
    我回答您的以下问题。

    示波器捕获
    我没有它、我将要求检查它。

    频率
    在这个问题中、它发生在一个器件上。(最坏的情况下对一个器件进行了测试)

    电路板类型
    由我的客户设计、我们不会对其进行检查

    我想知道器件如何处理延迟时间。
    必须知道如何解决问题

    如果您可以接收电子邮件、我会向您发送范围捕获。
    我的地址是 ta-hayashi@fujiele.co.jp。

    此致
    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将示波器捕获发送至 michaeldesando@ti.com 、谢谢!

    Michael