This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:TRM 未提供有关如何密封/解封数据闪存的清晰说明

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669530/bq34110-trm-does-not-provide-clear-instructions-on-how-to-seal-unseal-data-flash

器件型号:BQ34110

TRM 的第4.3节指出:"每次转换都需要通过 Control()命令向器件发送一组唯一的两个密钥"。 这是否意味着这将转换为密封和非密封或完全访问?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    您的帖子已分配给 BMS 专家。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    "每次转换都需要通过 Control()命令向器  件发送一组唯一的两个密钥",这意味着 Gauge 需要两个密钥才能返回完全访问模式。 一个是"密封到未密封"密钥、另一个是"未密封到完全访问"密钥

    当 TI 出厂时、器件 处于完全访问模式。

    如果设备是密封   的,则需要唯一的两个按键:“密封到未密封”和“未密封到完全访问”。

    "密封至非密封"指示器件无需 SBS 和 DF。  "非密封到完全访问"指示允许完全访问模式、这是密封器件之前的相同模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们不会将 bq 放在电池组中。 它在我们的板上。 我们需要确保数据闪存在启动时包含我们的映像。 因此、我们需要检查 DF 以查看其是否包含我们的映像(而不是工厂映像)。 如果 DF 不包含映像、我们需要检查当前的访问模式、并将 bq 转换为接受 DF 写入所必须的模式。 然后、我们需要将 bq 转换为访问模式、以实现电池监控等的正常运行
    1.电流 bq 访问模式是否在整个电源周期内保持不变?
    2.我们能否在 bq 处于完全访问模式时获得电压()、温度()等读数?
    3.当 bq 处于完全访问模式时,我们是否无法获得任何读数?
    4.是否有必要退出完全访问模式以使 bq 正常运行或者它是否会在完全访问模式下正常运行(所以我们可以将其置于完全访问模式并始终保持该模式?)
    5.如果需要退出完全访问模式才能正常运行,按什么键顺序将器件转换为密封模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.在下电上电后保留 DF 值。 如果监测计已密封一次、即使处于非密封模式或完全访问模式、监测计也会在下电上电后进入密封模式。

    2和3。 如果监测计处于完全访问模式、您可以获取任何数据命令和 DF 值

    4和5。 监测计可在任何模式下正常工作。 有三种模式密封、非密封、完全访问模式。 出口密封件为开封、出口解封为完全进入模式。

     密封至取消密封模式:以  小 字节序向 MAC()写入代码:如果0x12345678 被写入为取消密封代码, 则写入0x 34 12,然后写入0x78 56至0x00

     解封到完全访问模式 :与密封到解封模式相同。

    解封模式和完全访问模式之间的区别在于、解封模式不允许进入 ROM 模式。 因此、您无法  在非密封模式下将 FW 编程到监测计。 您可以在非密封和完全访问模式下读取/写入 DF 数据、但不能在密封模式下读取/写入 DF 数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助。
    因此、我可以将器件置于完全访问模式、写入数据闪存(如果需要)、然后在正常运行期间使器件保持该模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、默认情况下监测计处于完全访问模式。 大多数客户在装运包装或终端设备之前的最后一分钟内对器件进行密封。