This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:PFM 相关问题

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669612/tps65132-pfm-related-questions

器件型号:TPS65132

背景:ZTE Smartphone、TPS65132B0YFFR。PFM 操作会干扰其他电路,因此他们希望知道以下问题的答案。  

PFM 模式可由客户配置寄存器来禁用?  我建议的答案是 D/S 否

2. 转换器从 PFM 切换到 PWM、从 PWM 切换到 PFM 时的电流是多少?   D/S 无应答

3.充电器泵是否有 PFM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zhanghe、

    PFM 运行只应干扰负输出、因为 LDO 位于正输出端。 请解释它如何干扰面板。 观察到什么。

    1:PFM 模式不能被禁用。
    这取决于输入和输出电压、请参阅数据表中的图24和25。
    3.见图24和25。 由于 LDO、在正输出上无法观察到 PFM 运行。

    问题是否可能不是来自 PFM 操作、而是来自面板的负载行为? 请在面板与示波器相连的情况下检查输出电压、并检查输出电压是否与图23至25中给出的电压有很大差异。

    此致、
    Brigitte