This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:首次大规模生产闪存

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669933/bq34z100-first-flashing-on-mass-production

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件: EV2400

你(们)好
我想在我们的新产品设计中使用 BQ34Z100。
新焊接的 BQ34Z100 IC 的配置是什么? 我需要校准我的5节锂离子电池组。
我可以与 I2C 通信、这没问题。 我使用评估板进行了测试。 但该板我使用 TI 软件进行校准。
如何在大规模生产中实现这一目的?

非常感谢

Remo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Remo、

    bq34z100 IC 附带固件。 您是否正在使用定制板? 如果是、定制板应具有与 EVM 相同的 FW。 您可以将 EV2400连接到 I2C 线路。
    对于大规模生产、您可以校准20-30块电路板并对值求平均值。 如果该值没有很大差异、您可以使用该值来计算黄金主器件的速率。

    此致、
    伯利恒