This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5576:向 Webench 设计仿真细分提供电源快速搜索建议

Guru**** 2596515 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669869/webench-tools-lm5576-power-quick-search-recommendation-to-webench-design-simulation-breakdown

器件型号:LM5576

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我填写了如下所示的 Power Quick Search 工具(连接的 Power Point)。 提供了3种推荐的 IC、但只有 LM5576具有相关的 WEBENCH 设计。 但是当我尝试打开 Webench 设计时,我收到错误消息“很抱歉,我们找不到符合这些要求的解决方案。 请检查以确保您的输入处于正确的相应范围内。” WEBENCH 参数为 Vin min 24.0V、Vin Max 24.0V、Vout1 -24.0V、Iout1 1.2A 和环境温度30°C 随附网页的屏幕截图。  

电源快速搜索和 Webench 之间进行分类是否有原因?  

e2e.ti.com/.../Power-Quick-search-_E0F0_-Webench-Design-breakdown.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    让我把它带到 webench 小组

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark 和 Arief 您好、

    我注意到 Power Quick 搜索显示 LM5576的电流高达1.3A、但不是1.4A

    Webench 只能产生最高1.0A 的设计、而不是1.1A 的设计

    击穿似乎是 针对 LM5576作为 +24V 至-24V 反相转换器的电流或功率限制。

    谢谢、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    校正后、Webench 仅产生最高1.1A 的设计、而不是1.2A 的设计