This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:TPS61099

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670024/tps61099-tps61099

器件型号:TPS61099

尊敬的先生:

我们对 TPS61099YFFR (或 TPS61099YFFT)有疑问、发现一些升压转换器具有更高的输出电压。

R1和 R2设置为909k 和226k 欧姆、容差为1%。

要计算输出电压、我假设我们在 PWM 模式下运行、最大输出电压应为

1.02 *(909*1.01)/(226*0.99)+ 1.02 = 5.205V、但对于某些器件、我们的测量值大约为5.22~5.24V。

在我们一侧检查 R1和 R2后,我们发现它们在规格中。 但输出基准电压约为1.05V、高于我们的预期。

可以解释我的测量结果的一个原因是我们在 PFM 模式下执行。 如果是这样、您能回答以下两个问题吗?

  1. 我们是否提供所有 PFM 模式 TPS61099? 还是这是由负载决定的准模式?
  2. PFM 模式下的基准电压上限和下限是多少?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它根据负载自动从 PFM 传输到 PWM

    关于 PFM Vref 规范、根据 OUT 统计数据、低边界为~1.2%高边界为~4.1%。

    当负载非常轻时、TPS61099将处于超低功耗模式、该模式将变为脉冲跳跃模式(不同于此处 TPS61099的 PFM、即一个脉冲 PFM)。 在此模式下、即使响应也会有一些延迟 、这会略微增加输出电压。

     该电压是否非常关键? 应用详细信息是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从您的信息中删除。 我可以总结一下、我们将具有 Vref 范围。 从1.017V 到1.072V、PFM、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、它是1.012V 至1.041V。

    那么、您能否布置 FB 波形(1V 偏移)、以便我们可以检查它是否为实际1.05V。