This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:READ_IIN 测量方法

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669692/tps53667-read_iin-measurement-method

器件型号:TPS53667

TPS53667具有"READ_IIN"寄存器。

TPS53667如何测量输入电流值?
当 TPS53667与 CSD95490搭配使用时、会从 CSD95490传输电流信息。

输出电流根据 LS FET 电压差测量。 但是、我不知道输入电流测量方法。

此致、
Kohei Sasaki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kohei、

    与某些较新的控制器不同、TPS53667不会通过分流电阻器或输入电感器直接测量 IIN。 相反、它使用其他测量来间接计算输入电流。

    控制器直接感应 VIN 和 VOUT、同时还为相位设置恒定导通时间。 这三个参数与来自功率级的输出电流读数相结合、使控制器能够很好地估算出 IIN 可能的值。 这种方法不像直接测量那样精确、但它足够接近除要求最严苛的应用之外的所有应用。

    谢谢、

    Carmen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡门-圣、

    感谢您的回答。
    您能告诉我用于计算 IIN 的公式吗?

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kohei、

    感应参数的基本公式为

    IIN =(IOUT * D)/效率

    Iout 和 D 可通过功率级、VIN 和 VOUT 获知。 为简单起见、假设效率为90%(0.9)、这就是该方法比直接测量精度低的原因。 实际效率可能更高或更低、具体取决于确切的工作条件。

    谢谢、

    Carmen