This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400EVM-678:代码编程问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669810/tps65400evm-678-code-programming-problem

器件型号:TPS65400EVM-678
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

客户使用 USB2ANY 和 PI Commander 进行代码编程。

但是、单击"Store default All"后、窗口会显示 PMBus 命令(0x01、Success)作为附加文件发生的通信错误。

单击"重试"时、仍然不起作用

单击"忽略"时、仍然不起作用

如有可能、请提供帮助以提供建议。 谢谢。

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、很多信息应该与您确认、我已将您的请求分配给赵马、他将通过电子邮件与您联系。 请在此处分享您的电子邮件地址。