This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505EVM-218:VIN 上的低阻抗是否会损坏 BQ25505器件?

Guru**** 2606045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669818/bq25505evm-218-can-a-low-impedance-on-vin-damage-the-bq25505-part

器件型号:BQ25505EVM-218

我有一个 BQ25505EVM-218板、并通过在 VBAT_SEC/J8上连接一个按钮单元(4伏)和在 VOR/J15上连接一个带有1k 串联电阻的 LED 来确保其正常工作;LED 会按您的预期亮起。

然后、我断开了按钮单元并将我的预期能源、小型风力涡轮机连接到 VIN_DC/J2、而涡轮机不旋转。  我重新连接  了 VBAT_SEC/J8上的按钮单元、但现在我无法使 VOR/J15上的 LED 在任何情况下亮起、甚至断开所有连接并重新创建我的第一段中的条件。  VBAT_SEC/J8仍显示4伏、VB_SEC_ON 仍为低电平、但 VSTOR 和 VOR/J15上从未显示任何电压。

我是否可以损坏 BQ25505器件? 我的风力涡轮机的线圈测量值为56欧姆:VIN_DC 上的低阻抗是否会导致损坏?  我在数据表中看不到这方面的任何信息、只是提到如果 VIN_DC 高于 VSTOR 且 VSTOR 高于 VBAT_OV (此处从未如此处所示)、则 VIN_DC 应高于20欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ25505可能不容易损坏、此问题应是由于热插拔存储元件造成的。 如果没有 VIN、 则在连接储能元件之前、VSTOR 节点应放电至接地。 热插拔充电的储能元件时、VSTOR 节点的电压高于接地电压100mV、导致 VSTOR 和 VBAT_SEC 之间的 PFET 保持关闭状态、直到 连接 VIN 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释:我发现我必须将 VSTOR 短接至接地、同时将 VIN 短接至接地、以确保一切都已关闭、然后一切都恢复了生活。

    我现在不再担心:-)。