This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55332-Q1:升压电路中的器件选择

Guru**** 2598925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55332-Q1, TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670041/tps55332-q1-device-selection-in-boost-circuit

器件型号:TPS55332-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS55340

您好!

我选择的器件可用于以下规格。
应用是用于住宅设备的无线电源单元。
由于输入电压较低、因此很难选择器件。
但是、我认为我们可以使用 TPS55332-Q1器件、但该器件是否可以满足规格要求?
(由于是工业级、因此不必是 Q1级。)
此外、如果您有其他好器件、请告诉我。
如果无法适应 VIN = 2V、则可以将规格更改为 VIN = 3V

(所需规格)
输入电压:2V 至12V
输出电压:24V
输出电流:峰值650mA (10ms)、平均100mA

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、最适合的器件是 TPS55340。 它比 TPS55332简单。 但 TPS55340 (TPS55332)的峰值为650mA、它可以连续支持550mA 峰值。 为了支持650mA 峰值电流、需要在输出端添加大 EL 电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入电压应>2.9V