This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:短输入脉冲50...55V @ 15...25ns

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25085, LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669458/lm25085-short-input-pulse-50-55v-15-25ns

器件型号:LM25085
主题中讨论的其他器件: LM5085

尊敬的团队:

我们的客户想知道 LM25085能否 承受(无损坏) 50V 或55V 的短输入电压脉 冲、持续15 - 25ns。

数据表规定 Vmax = 45V、但我假设这适用于直流。

期待您的反馈。

此致
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Martin、

    遗憾的是、ABS max 指定了所有条件、除非另有说明。 LM5085适用于55V IN (瞬态)。

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的回答。 好的、我建议使用 LM5085。

    重复接触这些脉冲的风险是什么? 这是缓慢降级还是会损坏部件的部件?

    谢谢、致以诚挚的问候
    Martin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    如果器件承受的电压高于 ANs 最大值、结果可能是缓慢降级、还是会在瞬间发生故障?  器件周围的无源器件不太可能由于55V 电压而立即发生故障、持续25ns。

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    是的、这很有用。 只是尝试更好地理解大图。
    我将建议客户检查 LM5085。
    此致、再次感谢
    Martin