This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:LM5050-1和 LN5050-2有何区别?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1, LM5050-2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670001/lm5050-1-what-the-difference-of-lm5050-1-and-ln5050-2

器件型号:LM5050-1
主题中讨论的其他器件: LM5050-2

尊敬的所有人:

       LM5050-1和 LN5050-2?有何差异

      我发现 Lm5050-1是 MOS 的电源。 Lm5050-2是内部电源;两种电源有何区别?

      LM5050-2是 lm5050-1?的升级版本为何其电源 不在同一侧?

非常感谢;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    LM5050-1具有单独的电源引脚、可连接到 IN 或 OUT 或单独的电源(偏置)。
    但是、LM5050-2没有电源引脚、从 IN 获取电荷泵的电源、从 OUT 获取偏置电源。 此外、它还提供 nFLT 引脚的 FET 故障信息。

    此致、
    Kari。