This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5026:如何在 LM5026中实现斜率补偿?

Guru**** 2563460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5026, LM25037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668698/lm5026-how-slope-compensation-implemented-in-lm5026

器件型号:LM5026
主题中讨论的其他器件: LM25037

朋友们、您好!

对于 LM5026、我有以下疑问。

LM5026是一款电流模式控制器。 我找不到与 LM5026中的 LM25037相同的斜坡或等效引脚。那么如何在 LM5026中实现斜率补偿?

此致

Aneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aneesh:

    感谢您关注 LM5026。 斜率补偿在 LM5026内部实现、其中向 CS 信号添加了内部斜坡。 数据表第14页的方框图对此进行了说明。 另请参阅数据表的第7.3.5节、其中更详细地介绍了内部斜率补偿:

    此致、

    本阿洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ben alough、

    感谢您的回复。 我对斜坡补偿有以下两个疑问

    通过向电流感测引脚(方法1)添加一个正斜率或者向误差信号(方法2)添加一个负斜率、可实现斜率补偿。 大多数标准文本手册都在解释斜坡补偿、向误差信号添加负斜坡。 在 LM5026和 LM25037中、通过向 CS 引脚添加正斜率可实现斜率补偿。 为什么 TI 更喜欢第一种方法(方法1)? 方法1相对于方法2有什么优势?

    2. LM5026内部斜坡的斜率是多少?

    此致

    Aneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aneesh:

    这两种方法都适用于斜坡补偿。 当您向误差放大器输入添加负斜率时、必须更加小心地处理误差放大器的增益、以保持稳定性。 在隔离式拓扑中实现这一点也可能会产生问题、其中来自 IC 的振荡器信号在次级侧不易获得。 向电流感应信号添加斜率补偿是您目前在大多数现代 PWM 控制器中所能找到的。

    LM5026的内部电流源斜坡介于0和45uA 之间。 该电流通过内部2kOhm 电阻器馈送、以向电流感应信号添加斜率补偿。 添加的斜率补偿将是连接到 CS 引脚的内部电流源斜坡乘以2kOhm +外部阻抗。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    1.我觉得产生正斜率信号比产生负斜率信号要容易一些。 这可能是每个人都喜欢添加正斜率方法的原因。 我是对的吗?

    2.斜坡信号的斜率将始终大于0.5我感觉. 根据理论、补偿信号的斜率应始终大于电感电流下降斜率的一半。如果我错了、请纠正错误。

    此致

    Aneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aneesh:

    是的、其中一个好处是更易于实施。

    您将希望下降斜率大于或等于电感电流的下降斜率。  

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。