This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170:关断电流

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669585/tps61170-shutdown-current

器件型号:TPS61170

大家好、

我想知道为什么在 Vcc=4.2V 的条件下测试 TPS61170的关断电流。
如果它不依赖于 Vcc、我认为它不应设置 Vcc。
我认为、如果关断电流取决于 Vcc、电流将会更高。
请告诉我关断电流与 Vcc 之间的关系图、如果它依赖于该图的话。

此致。

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vin=18V 时的最大关断电流小于3uA。
    您为什么需要了解该值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Helen San

    感谢你的答复。
    我对它的陈述不足。
    我需要该值的原因是客户想要计算总功耗。
    因此、我很高兴有一个比较 Vcc 和 ISD 的图。

    最恰当的考虑
    Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有该图、只需测试两三个点。  您的应用中的 Vin 是什么? 我们可以帮助测试它。