This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62130:使用1uH 电感器

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669964/tlv62130-using-1uh-inductor

器件型号:TLV62130

根据数据表、我们可以将1uH 电感器与 TLV62130配合使用。
在这种情况下、数据表显示 Fsw 应该被设定为低电平。

当我设计具有以下使用条件的 WEBENCH 时、虽然 Fsw 为低电平、但 Fsw 变为1.2MHz。 WEBENCH 建议使用2.2uH。
但是、我们的客户希望使用1uH。
我们能否在这种使用条件下使用1uH 电感器?

输入电压:12V
输出电压:1V
输出电流:2A
温度:85摄氏度

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sasaki-San、

    是的、2.2uH 涵盖所有设计、因此可在 Webench 等软件工具中轻松实现。

    您可以将任一电感用于您的参数、因为您不接近电流限制。

    此应用手册位于产品页面、说明了您的案例频率较低的原因: www.ti.com/.../slyt646.pdf