This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020-Q1:下拉电阻 EN 引脚

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14020-Q1, LMR14020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669796/lmr14020-q1-pull-down-resistor-en-pin

器件型号:LMR14020-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR14020

尊敬的团队:

我们需要在应用中安全地禁用 LMR14020-Q1、以最大限度地降低系统功耗。 因此、只有在需要时才应启用 LMR。 我们的最大电源电压约为27V。 温度范围-40°C 至125°C 我们计划使用一个外部下拉电阻器将器件保持在睡眠模式。 5V MCU 的端口引脚将用于在需要时打开 LMR14020-Q1 EN 引脚。  

问题: 外部下拉电阻器的最大值是多少、可用于在上述条件以及过压、温度和过程变化的情况下、安全地使 LMR14020保持在睡眠模式。 我们知道有一个内部电流源、但遗憾的是、我们 不知道最小最大规格(例如从 EN 引脚到 GND 的最大电流)

非常感谢

Lutz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您似乎希望在 EN 引脚上使用大欧姆电阻器进行下拉、 但这会使设计更加复杂、因为 EN 引脚具有迟滞电流、 在最坏的情况下、您可以使用7uA 作为 EN 引脚上最大可能的拉电流、EN 低阈值最小值为1.05V、您可以使用1.0V 来获得更大的裕度、 然后、最大值为1V/7uA=142K 欧姆、建议为您的应用使用140k 1%或更低的电阻器。