This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:自动递增寄存器包含 Iref

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669738/tlc59116-auto-increment-register-include-iref

器件型号:TLC59116

我使用自动递增模式在一个 I2C 事务中对所有寄存器进行编程。 使用两个由同一个主器件驱动的器件(当然、不同的地址)、我观察到指示两个器件都响应数据序列的行为。

我确定问题是由于我在自动递增模式下写入的字节数造成的。 通过发送超过29  个(控制寄存器+ 0 0000到1 1011)字节、"环绕"意味着我正在重新写入 Mode0和 Mode1字节。 这会产生非常奇怪的效果、因为探测 I2C 序列并不直接揭示问题。

 由于数据表定义了在环绕为1 1011 (0x1B)之前要寻址的最后一个寄存器。 这是 ALLCALLS 寄存器。 但是、我希望能够以相同的顺序写入 Iref。 这是根据设计实现的、还是我需要显式解决 Iref? (假设我要 将其从默认的0xFF 更改为默认值)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    IREF 应显式寻址。 该器件仅支持数据表格式自动递增、谢谢!

    如需更多支持、请告知我。 谢谢!

    夏季