This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3405:用于800lm 应用的 TI LED 驱动器

Guru**** 2611315 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669666/lm3405-ti-led-driver-for-800-lm-application

器件型号:LM3405
主题中讨论的其他器件:LM3410

您好、先生、

我们的客户希望使用 LED Cree XPL (800lm)、

但是,我们无法找到最适合手电筒应用的解决方案。

您对此规范有什么建议吗?

 输入电压3V~4.2

输出电压 为3.16V

输出电流为2A

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    我知道唯一能够实现这一点的器件是采用 SEPIC 配置的 LM3410、因为输入可能高于或低于输出电压。 它在输入电压为3V 时的运行电流可能非常接近最小电流限值、因此在输入电压为最小值时有可能会有一些光减少。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    非常感谢。