This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141:关于启动时的间断模式行为

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25141, LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668870/lm25141-about-hiccup-mode-behavior-at-start-up

器件型号:LM25141
主题中讨论的其他器件: LM5141

大家好、

 

我们在以下条件下仿真了 LM25114。

因此、LM25141可以启动、但 VOUT 大约为3.15V (小于3.8V (目标电压))、IOUT 大约为8.3A (电流限制值)。

之后、该器件进入间断模式。

此行为是否正确?

 

我想 LM25141即使启动也会进入间断模式、因此仿真错误。

我的理解是否正确?

 

[条件]

VIN=20V

Vout=3.8V

Iout=5A

电流限制=大约8.3A

fsw=440kHz

L=6.8 μ H

COUT=22uF x 2

负载能力为500mF (ESR 约为35m Ω)

 

[SIM 电路]

请参阅随附的文件。

 

此致、

Kanemaru

e2e.ti.com/.../LM25141-ver2.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideto、您好!

    我想您的工作台单元的问题是大输出电容和短启动时间造成的? 您是否尝试过增加软启动时间?

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

     

    感谢您的快速回复。

    我将尝试具有较长软启动时间的仿真。

     

    我还有一个问题。

    LM25141是否具有软启动时间的上限?

    (顺便说一下、WEBENCH 中的最大软启动时间为10ms。)


     

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kanemaru San、您好!

    软启动是完全可编程的、没有限制。

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

     

    我从2ms (CSS 为39nF)更改为20ms (CSS 为390nF)、复位时间约为1ms (CRES 为18nF)。

    但是、即使电感器电流达到电流限值、LM25141也不会进入间断模式。

    此行为是否正确?


     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kanemaru San、您好!

    我想您以前遇到的小 CSS 问题是、您在启动时达到电流限制启动断续、这将重置软启动、并且每次尝试重新启动到大 Cout 时、电流限制事件都将继续重复。 由于 CSS 太小、该器件永远不会从重新启动到电流限制事件中退出。 现在您已经增加了 CSS、您的启动时间显著增加、并且对 Cout 进行充电的浪涌电流已降至电流限制水平以下。 如果您将负载电流增加到超过电流限制水平、您应该达到电流限制、然后器件将再次开始打嗝?

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

     

    LM25141在软启动引脚电压达到1.2V 时进入断续模式。

    因此、我了解到 LM25141在软启动引脚达到1.2V 之前无法进入间断模式

    我的理解是否正确?


     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kanemaru San、您好!

    即使在启动期间、如果连续512个周期的电流限制发生、LM5141也会进入断续模式。

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

     

    据我了解、如果电流限制大约为1.16ms ((1/Fsw)* 512个周期)、LM25141将进入间断模式。

    但是,LM25141在启动时正在切换(不要进入间断模式)约180ms。

    此行为是否正确?


     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它将取决于您是否在180ms 长启动时间内达到电流限制。  如果您达到电流限制、您将进入断续模式。

    希望这对您有所帮助、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

     

    感谢您的评论。

    因此、我了解这种行为是正确的。

     

    此致、

    Kanemaru