This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138064:它是否有有关 I2C-EEPROM 的内部方框图?

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669794/ccs-ucd3138064-does-it-have-the-the-internal-block-diagram-about-i2c-eeprom

器件型号:UCD3138064

工具/软件:Code Composer Studio

它是否有关于 I2C-EEPROM 的内部方框图?

如果 I2CRXBUF 未被读取、 那么 I2CRXBUF 下次读取时会发生什么情况?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您将讨论在主模式下使用 I2C、因为我们刚才以这种方式进行了讨论。

    在主控模式下、从 I2CRXBUF 读取将触发硬件读取下一个字节。  

    因此、当您获得 DATA_READY 高电平、指示数据已被读取后、硬件将延长时钟、直到您从 I2CRXBUF 读取数据、或者直到它达到35毫秒超时、以先到者为准。  

    一般而言、I2C/PMBus 接口逻辑不能在方框图中很好地显示。  要求和设计相当复杂。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助。