This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS40170:TINA-TI 与实际测量之间的差异

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669767/tina-spice-tps40170-difference-between-tina-ti-and-real-maesurement

器件型号:TPS40170
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

评估 TPS40170的客户、他们有疑问。

但是、TPS40170无法启动、由于添加了栅极电阻器5.6欧姆(与 EVM 的值相同)、因此可以将其固定。

但是、TPS40170无法启动、由于 CSS 从2.2nF 更改为47nF、因此可以将其固定。

(在1中,CSS=2.2nF 是固定的;在2中,没有连接栅极电阻)

他们曾经使用 TINA-TI 来确认这些操作是否合理、但是他们无法确认。

附加的 TINA-TI 电路(从网络上的 TSC 文件中修改)可以在没有栅极电阻器的情况下启动、并且 CSS=2.2nF。

它们的使用或宏模型中是否有任何问题?

谢谢、此致、

HIRO

e2e.ti.com/.../TPS40170_5F00_TRANS_5F00_tset2.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hiro、

    TINA 模型不会显示该问题。

    如果顶部 FET 上存在引入 SCP 的噪声、通过添加栅极电阻器来增加 CSS 并降低开关节点的速度肯定会有所帮助。

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    感谢您的快速回复和解释、

    我将与客户讨论。

    而且、我发现 PGOOD 上升而不 是 Vout 还没有达到设定的电压。 然后我检查了、  

    VFB 电压在切换前开始上升。 并通过几次切换达到600mV。

    无法使用宏模型准确模拟 VFB 行为吗?

    谢谢、此致、

    HIRO