This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808-Q1:设计审查(原理图)

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3808-Q1, TPS3890-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669905/tps3808-q1-design-review-schematic

器件型号:TPS3808-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS3890-Q1

大家好、

我很感谢这里有多个 TI 器 件、但我很想知道 TPS3808-Q1 (请忽略原理图中的 EVM 器件型号)是否可以用作延迟开关来将 LDO 设置为4V。 我还将在电路的其余部分中加入一些想法、以帮助提供一些系统背景。

相关 LDO (TPS7B6701)由12.25V (PFC1_VCC2)供电。

IC U204将在200ms 后切换至4V。 当 PFC1_VOUT 高于阈值时、LDO 在1秒后才处于非活动状态。

LDO 复位信号将从外部上拉并连接到微控制器以进行额外控制。

提前非常感谢您对此提供的帮助。

Ross

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ross、

    我查看了原理图、我认为当 SENSE 为低电平时、LDO 输出将大约为 ADJ 电压(1.23V)、因为/RESET 由于 SENSE 上的欠压条件被拉"低"、然后将 R222与 R221并联、R221将根据更改 Vout 电压 新的电阻分压器约为1.23V。 当 SENSE 变为"高电平"时、/RESET 将在延迟后变为"高电平"、然后从电阻分压器中移除 R222、将 Vout 设置为大约4V。 我唯一的问题是、在最小工作电压(TPS3808-Q1小于1.7V、TPS3890-Q1小于1.5V)之前、上电期间将发生什么情况、其中 R222将看起来断开连接、Vout 在该时间看起来将为4V。 这是否是预期的运行? U203看起来配置正确、但/RESET 上拉电压应保持在建议的工作条件下、TPS3808-Q1小于6.5V、TPS3890-Q1小于5.5V、但看起来/RESET 被上拉到 PFC1_VCC2、因为 PFC1_VCC2的电压太高、因此过高。 请告诉我您的想法。

    Michael