This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3700:输入电阻器值

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669911/tps3700-input-resistor-values

器件型号:TPS3700

我有一个应用程序使用 TPS3700中的2个来监控1.2V 电压轨和1.15V 电压轨。 要求是所有电阻器都不大于100k Ω、因此不需要保形涂层。 对于1.2V、近似电阻值如下:R1 = 40k、R2 = 18k、R3 = 74k。 对于1.15V:R1 = 40k、R2 = 18k、R3 = 68k。 输出上拉为10k 至3.3V。 这些值是否可接受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、John、

    虽然这些电阻器值乍一看看起来很好、但我首先需要一些有关您是否在监控两个/任一器件上的欠压和过压的信息。 您是否在监控这些情况、如果是、您在每个问题上都要寻找哪些跳闸点? (VMON (UV)和 VMON (OV)

    谢谢、Abhinav