This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47-Q1:如何确定反馈电阻

Guru**** 2867640 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47, TPS7A4701EVM-094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669863/tps7a47-q1-how-to-decide-the-feedback-resistance

器件型号:TPS7A47-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS7A47TPS7A4701EVM-094

大家好、

当我将 LDO 用作可编程类型时、我对如何确定反馈电阻有疑问。

首先、我想知道该表中的电路拓扑。 我无法想象具体电路是什么、因为如果所有引脚都断开、表中显示的输出电压为1.4V。

该电压等于 Vref 电压。 这就是我对输出拓扑感到困惑的原因。 请告诉我该拓扑吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masayuki、

    表格正确。  如果您悬空所有 ANYOUT 引脚、TPS7A47将具有单位增益、您将在输出端看到基准电压。  当您将 ANYOUT 引脚短接至 GND 时、您将添加从 FB 到 GND 的电流路径。  这意味着您要在典型的电阻分压器公式 Vout = Vref x (1 + R1/R2)中更改"R2"。  当所有 ANYOUT 引脚悬空时、电路中没有 R2、只需通过 R1将 FB 连接到 OUT。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的快速响应。

    我想确保我的理解。 您是说下图是正确的吗? 在这种情况下、R2断开。 R1已连接。 如果我的理解是正确的、我还有一个问题。 如何对 R1电阻器值进行降级? 我想将输出值从5V 改为15V。 在这种情况下、是否无需添加 R1?

    此致

    Masayuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masayuki、

    您是否打算将 LDO 与 ANYOUT (内部电阻器)或用作传统的可调节 LDO (外部电阻分压器)?

    如果您计划使用 ANYOUT、R1也是 LDO 内部的、因此您无需选择任何器件。  要以100mV 的增量调整输出电压、请将 ANYOUT 引脚接地或悬空、如表2所示。

    如果您计划用作传统的可调 LDO、则将悬空所有 ANYOUT 引脚并连接外部电阻分压器、如数据表的图23所示。  根据数据表的第7.5.2节、我们建议将 R2设置为10kOhm、以最大限度地提高精度。  数据表的表3显示了各种电压的电阻分压器示例。  如果您需要不同的电压、可以使用以下公式计算 R1:

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我计划使用 ANYOUT 选项。 最后、我可以理解。 我只需将 FB 引脚连接到输出。 但我对 TPS7A47xxEVM-094原理图有其他疑问。 这是因为它看起来像 ANYOUT 拓扑、但包含可调 LDO。 在这种情况下、 通过使用跳线更改 FB 电压来调节输出电压。 正确吗?  

    非常感谢

    此致、

    Masayuki   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masayuki、

    TPS7A4701EVM-094是为评估 TPS7A47系列的完整功能而开发的。 如果您使用它来评估使用 ANYOUT 功能的器件、则应从电路板上移除 R1、C4和 R2。 应使用 J8将 FB 引脚短接至 OUT、并应使用 J10将 ANYOUT 引脚短接至 GND 以选择所需的电压。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan

    这很有道理。
    非常感谢!!

    此致、
    Masayuki