主题中讨论的其他器件:TPS7A47、 TPS7A4701EVM-094
大家好、
当我将 LDO 用作可编程类型时、我对如何确定反馈电阻有疑问。
首先、我想知道该表中的电路拓扑。 我无法想象具体电路是什么、因为如果所有引脚都断开、表中显示的输出电压为1.4V。
该电压等于 Vref 电压。 这就是我对输出拓扑感到困惑的原因。 请告诉我该拓扑吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
当我将 LDO 用作可编程类型时、我对如何确定反馈电阻有疑问。
首先、我想知道该表中的电路拓扑。 我无法想象具体电路是什么、因为如果所有引脚都断开、表中显示的输出电压为1.4V。
该电压等于 Vref 电压。 这就是我对输出拓扑感到困惑的原因。 请告诉我该拓扑吗?
您好、Masayuki、
您是否打算将 LDO 与 ANYOUT (内部电阻器)或用作传统的可调节 LDO (外部电阻分压器)?
如果您计划使用 ANYOUT、R1也是 LDO 内部的、因此您无需选择任何器件。 要以100mV 的增量调整输出电压、请将 ANYOUT 引脚接地或悬空、如表2所示。
如果您计划用作传统的可调 LDO、则将悬空所有 ANYOUT 引脚并连接外部电阻分压器、如数据表的图23所示。 根据数据表的第7.5.2节、我们建议将 R2设置为10kOhm、以最大限度地提高精度。 数据表的表3显示了各种电压的电阻分压器示例。 如果您需要不同的电压、可以使用以下公式计算 R1:
非常尊重、
Ryan