This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:在生产中使用监测计

Guru**** 2846730 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669852/bq27426-using-the-gauge-in-production

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

您好!

我对在生产中使用 BQ27426电量监测计有一些问题。

根据我的理解:

我们应使用 EVM 套件执行学习周期、然后重新配置与我们的系统应用相匹配的必要参数。 然后应创建黄金映像文件。 此黄金映像文件仅应在生产过程中使用、因为(通常)器件中安装了全新的电池。 对吧?

2.如果电池老化,则不应应用黄金映像文件,因为数据存储器(Ra 表,Qmax)与老化的电池不匹配。 对吧?  

与(2.)相关的是、是否正确地说、即使将黄金映像应用于老化的电池、监测计也会及时重新调整到老化的电池的配置文件。

4.与(2)有关 引用图4。   另一种选择是让主机定期将 Ra 表和其他"了解的参数"保存到 NVM 中 www.ti.com/.../sluubn3.pdf。 这样、如果监测计已通过 POR、则应将最新保存的数据重新加载到监测计中。 主机应保存其他哪些"学习参数"? 我阅读了建议保存 Ra 和 Qmax 的内容。

快速入门指南还指出 、至少设计容量、设计能量、终止电压、 和锥形率应重新配置、以实现精确的计量。 应用黄金映像文件可额外提高监测精度。 在这种程度上、这是否意味着黄金映像文件是可选的?

6.根据您的经验、使用最低配置的监测计与使用黄金映像应用的监测计之间的监测计精度是否存在很大差异?

谢谢、

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、William

    1.正确。

    2.正确

    3.正确

    golden 文件将包含这4个最小参数。 我建议使用 golden file 方法、因为这种方法更全面。 如果您仅使用这些参数、监测计将在现场学习 Qmax 和 RA、但初始精度不会那么高。  

    6.正如前面提到的、初始精度不会那么高、但随着监测计不断学习、您将看到改进的结果。 如果您使用黄金文件,只要单元格与默认 chem id 匹配良好,从一开始就会很准确。 请使用我们的 gpcchem 工具确定默认 chem ID 是否与您的单元格匹配

    谢谢

    Onyx