This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668856/lm5022-lm5022

器件型号:LM5022

尊敬的先生:

 您是否可以帮助回答以下有关 LM5022的2个问题? 谢谢。

1.关于电流限制的问题

 LM5022具有逐周期电流限制功能、我想知道"在 SEPIC 结构中、在使输出电容短路的同时、输出电流是否仍然受到限制"

 2.有关斜坡补偿的问题

 如果斜率补偿过大(相对于感应到的电感器电流)、控制环路和逐周期电流限制是否仍然有效? 它会成为电压模式控制吗?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    抱歉、出现拼写错误、我们对 LM5022有疑问。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    逐周期电流限制功能可限制要传输到负载的功率、进而限制短路电流。
    2、它的运行方式会更接近电压模式、但逐周期限制仍然有效、因为它是由专用比较器完成的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尤豪、
    我有搜索邮件询问一些客户信息、您是否会帮助检查?
    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请发送电子邮件至 youhao.xi@ti.com。 我们可以通过电子邮件继续讨论、下面我将结束该主题。