This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2572:是+15V 至-10V/2A,+15V 至-80V/0.5A 反相 DCDC 应用的正确器件型号

Guru**** 2770045 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2572, LM2576, TPS54240, TPS40200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669638/uc2572-is-the-right-part-number-for-these-inverting-dcdc-application-as-15v-to--10v-2a-15v-to--80v-0-5a

器件型号:UC2572
主题中讨论的其他器件: LM2576TPS54240TPS40200

采用 UC2572的负输出反激式器件的输出电压范围是多少? 它是否可以 实现 +15V 至-80V 直流/直流转换器?

我们知道 TPS54240、LM2576、TPS40200...can 等如此多的器件型号可实现+15V 至-10V/2A 直流/直流转换器,哪一款器件是此应用的主要器件型号?

如何实现-10V 至-80V 直流/直流,降压或升压?您为此应用建议的器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UC2575应该能够支持您的+15V 至-80V 应用。 对于+15V 至+10V、您也可以使用 UC2575。 关于其他器件、您可能需要单独发送帖子、并将其发送给合适的工程师。