This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700:电路原理图检查

Guru**** 2846490 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669902/ucc28700-schematic-check

器件型号:UCC28700

大家好、

我的客户使用 UCC28700设计了以下交流/直流转换器。 它们在输出(两个)上都看不到任何内容。  

你们看到了什么问题吗?  

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我几乎立即看到您的变压器输出短路。 如果如原理图所示连接的电路板导线、您将不会获得输出。
    但输出电压意味着输出上有2个绕组。 该原理图仅显示了一个具有双端子的端子。

    我猜想、如果 XFMR 的输出端有2个绕组、那么该图会误导中间抽头布置的正确连接。
    如果实际上只有一个绕组的两端各有2个端子、那么您将无法从该绕组获得2个不同的电压。

    由於这个主要问题需要先解决,我没有检讨其他的设计。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brian、

    另一件事。 该图有点模糊、但对于反激式拓扑、绕组的极性标记似乎也不正确。
    如果我们假设次级和辅助极性正确、则初级点位于绕组的错误端。 相反、初级绕组向后连接、变压器以正向模式通电(除了次级绕组上的视在短路外)。 请仔细检查连接的极性。

    BES 此致、
    Ulrich