This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3560:LM3560电路检查~

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3560, LM3559

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669742/lm3560-lm3560-circuit-check

器件型号:LM3560
主题中讨论的其他器件: LM3559

你(们)好,先生  

我的客户希望在 LED1+LED2 (1A+1A) 应用中使用 LM3560。 我们是否可以按照数据表中的图41进行操作。 电路?

如果我们还有其他需要注意的事项吗?

我参考 LM3559/LM3560评估板原理图,有更多 R1/R2 (0.1欧姆)。 它的功能是什么?

有必要吗? 未组装 RTH。 它需要吗?

                             令人很烦

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要电阻器 R1、R2和 RTH。  R1/R2仅用于感测 LED 电流以进行测量。  RTH 是一种热敏电阻、可与 NTC 功能配合使用(请参阅数据表)。  如果不使用 NTC 功能、则可以消除 RTH。

    谢谢

    特拉维斯