This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596S-ADJEVM:无法达到可调输出电压

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669894/lm2596s-adjevm-unable-to-get-to-adjustable-output-voltage

器件型号:LM2596S-ADJEVM
主题中讨论的其他器件:LM2596

您好!

在我的应用中、输入电压固定 为24V、但我需要将输出从6V 更改为 16V。  我计划使用 LM2596可调 因为通过改变反馈引脚上的电压、输出电压将发生变化。 如数据表中所述、如果我们改变 连接到反馈引脚的 R2值、 则输出电压会发生变化。 我的疑问是、如果我在反馈引脚处提供外部可变电压、我可以控制输出电压吗?

我尝试在反馈引脚上连接外部电压、但始终开关处于关闭状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直接在 FB 引脚上使用电压将不起作用、因为您要断开

    输出的反馈环路。

    您可以将一个电阻器与电压源串联、并使用该电阻器进行调节

    输出电压。

    您需要通过假设上的电压来计算电阻器值

    FB 引脚在基准值处始终保持恒定。