This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5912-Q1:LP5912-Q1

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5912-Q1, TPS7A88-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669708/lp5912-q1-lp5912-q1

器件型号:LP5912-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS7A88-Q1

 LP5912-Q1汽车类500mA LDO 看起来很有趣, 但数据表中存在一些热问题,我们希望澄清:

在此提到、此 LDO 可在+125摄氏度的环境温度下运行(第一页中提到、  在+125摄氏度的环境下工作时有一些特征曲线)、同时 建议的最高结温为+125摄氏度。

我们想问:

1) 1) 该 LDO 能否在+125摄氏度的环境温度下工作(长期)? 有哪些限制和 降额 (输出电流等)?

2) 2)长期工作在+125摄氏度环境温度下是否会损坏组件? 如果是、如何操作?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eli、

    首页的环境温度范围是由 AEC Q100规范决定的。 符合 AEC Q100标准的 LP5912-Q1是一款1级器件。 遗憾的是、由于 LDO 是功率耗散器件、功耗器件的额定结温而非环境温度、因此情况会更加混乱。

    LP5912-Q1的设计、测试和特征是最高结温为125 C。因此、 电气特性表规格针对的最高结温为125 C。LDO 在较高结温下仍能正常工作、但性能可能不符合电气特性表中的规格、因为 LDO 将在测试条件之外运行。

    结温取决于耗散的功率和环境温度。 我们建议将 LP5912-Q1的结温限制为125 C;因此、在125 C 的环境温度下、功率耗散需要为0才能保持在建议的区域内、并具有电气特性表中指定的性能。

    由于您的环境温度为125 C、因此您需要考虑工作结温最高高于125 C 的 LDO、例如 TPS7A88-Q1。

    非常尊重、
    Ryan