This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3423-Q1:我们对 LM3423-Q1有一些疑问。

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3423-Q1, LM3423

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669375/lm3423-q1-we-some-question-about-lm3423-q1

器件型号:LM3423-Q1
主题中讨论的其他器件: LM3423

尊敬的 TI:

我们将使用 LM3423-Q1构建 DRL。

我们对 LM3423-Q1有一些疑问。

输入/输出容差率是多少?
2.误差信号放大器:在什么情况下会出现异常电压下的故障检测功能?
 示例)误差放大器在故障降至最小值以下时检测到故障。
工作电流是多少? (-1个连续电流、电流为多少 mA?)


4.使用自动恢复功能时能否取下电容器(C31)?


5.如何处理 N.C 引脚?

我需要你的帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BJ、

    1.我猜您是指 LED 电流容差? 如果是、则取决于您设置的电流感应电压。 误差放大器偏移可以是+/-7mV、因此如果您使用100mV 的 Vsense、它将是+/-7%、如果您使用200mV、它将是+/-3.5%。

    2.使用 LED 电流高比较器、当 LED 电流达到其调节值的30%时、触发器跳闸。

    输入工作电流为静态电流(典型值为2mA)加上栅极驱动电流。 栅极驱动电流取决于 FET 和开关频率。 它等于 fsw*qg (tot)。

    4.是的。

    5.我不确定我是否理解。 LM3423没有任何 NC 引脚。 您是否指的是其他内容?

    谢谢、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、

    感谢您的支持。

    未使用的引脚为# 9 (FLT)引脚。
    =>如何处理 N.C 引脚?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BJ、

    如果您不打算使用 FLT、则只需将其接地。

    此致、

    克林特