This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z90:将 bq20z90 *。senc 刷写到 bq8030dbt

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, BQ29330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669826/bq20z90-flashing-bq20z90-senc-to-bq8030dbt

器件型号:BQ20Z90
主题中讨论的其他器件: BQEVSWBQ8030bq29330

 您好!

 我有一小批空白 bq8030dbt 电量监测计(仅限硬件) IC。 您能不能建议我是否可以将固件映像与*。senc 格式的 DataFlash 一起闪存、从 bq20z90 (硬件版本"A6"、固件版本"4.01 ")到使用 bqEVSW 和 EV2300适配器的空白 bq8030dbt?

 另一个问题您能否为我提供 bq20z90电量监测计 v4.01版本的技术参考手册? 或与 v1.50修订版本相比所做更改列表、"原因我只看到此监测计的 slu264a TRM。

 非常感谢您的建议!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Igor、
    我不会问您 bq8030的访问位置、因为它不是目录器件。
    bq20z90和 bq8030是不同的器件、因此您无法将 bq20z90 FW 刷写到 bq8030。
    我可以找到 的 bq20z90 TRM 是 www.ti.com/.../sluu251

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 David 的回应!

    我刚刚注意到、这些控制器(bq8030dbt)通常与 bq29330前端相连、因此假设它们与 bq20z90共用同一个硬件平台。 由于没有固件对我来说是无用的、因此我将尝试用我拥有的 senc 来刷写一个献计量表、只是为了获得经验、并检查它是否可以工作。

    P.S.
    对于 slu264a (2007年8月),slu251 (2006年6月)已过时
    这两个文档都不涉及 v4.01固件版本。