This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:COMMH/L 线路

Guru**** 2862450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669720/bq76pl455a-q1-commh-l-lines

器件型号:BQ76PL455A-Q1

您好!  

在 BQ76PL455A-Q1的数据表中、建议在通信线路的任一侧为 IC 的 TVS 二极管放置在同一 PCB 上、这些二极管的中心均显示为接地、如下图所示、 这些引脚是否应接地到各自 IC 的 GND、或者两者都应接地到2个 IC 中的最低 IC 上?

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    这应该是 PCB 的本地 GND。 如果您达到最低 GND、则会穿过1nF 电容器提供的隔离栅。

    此外、您应该使用具有尽可能低电容的 TVS 来保持信号完整性。