This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B22:VSEL 锁存操作

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669537/tps548b22-vsel-latch-operation

器件型号:TPS548B22

您好!

启动时、TPS548B22基准电压从0V 上升到由 VSEL 引脚设置配置定义的最终电平(第7.3.4节)。   此时、VSEL[4:0]位锁存到存储器中。

如果在器件上电后 VSEL 处的电压发生变化、会发生什么情况?   我们正在尝试了解内部器件的详细信息并确定抗噪声的稳健性等

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    引脚搭接值在启动时在内部锁存。 电平在后续操作期间不受监控。 如果不循环通电、则无法更改编程。 这是否能回答您的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、

    在启动时、我们是否需要担心瞬变会导致错误的值锁存?   我怀疑我们确实这样做了。   如果是、有任何关于如何控制这些参数的建议?

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    引脚搭接功能引脚通过内部 BP LDO 稳压器的分压器接地。 这个相同的内部 LDO 电压是内部引脚搭接电路的电源、所以任何电压变化都会对二者产生同等的影响。 使用建议的值、1%容差或更佳的电阻器、并遵循布局建议、您不会遇到任何问题。