This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMZ34002:关于 VOUT_PT

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669659/webench-tools-lmz34002-about-vout_pt

器件型号:LMZ34002

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好


我正在使用 webench 设计-16V 电路。

在数据表布局中、VOUT_PT 连接到 VOUT 和 A_VOUT。

但在 webench 设计中、VOUT_PT 未连接到 VOUT 或 A_VOUT。

我将介绍 webench 的布局、但我不确定是否需要将 VOUT_PT 连接到 VOUT 或 A_VOUT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VOUT_PT 未连接到器件内部的任何元件。 仅建议在布局中将其用作连接 VOUT 和 A_VOUT 的方便位置。 VOUT 和 A_VOUT 应仅在一个点连接。