This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:我有一个项目,太阳能充电器,太阳能电池板的工作速率为30~50W,使用9Ah 磷酸铁锂电池,充电器电流为5A,问题是,如果 BQ24650适合这个项目,或者您还有其他任何器件

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669596/bq24650-i-have-a-project-solar-charger-the-solar-panel-rate-of-work-is-30-50w-use-9ah-lithium-iron-phosphate-battery-the-charger-current-is-5a-the-question-is-that-if-the-bq24650-is-the-suitable-for-this-project-or-you-have-a

器件型号:BQ24650

我有一个项目,太阳能充电器,太阳能电池板的工作速率为30~50W,使用9Ah 磷酸铁锂电池,充电器电流为5A, 问题是,如果 BQ24650适合此项目,或者您有任何其他器件建议更适合此项目,非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的面板在全日照条件下的开路电压是多少? 换句话说、您可能需要查看电池板的额定电压和 bq24650的额定电压、以确定它是否适合您的器件。 bq24650可支持5A 充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、这是一个降压充电器、您的太阳能电池板电压需要高于电池电压才能充电。