This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:内置电流限制为2A

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1H100-Q1, TPS4H160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669556/tps1h100-q1-built-in-current-limit-to-2a

器件型号:TPS1H100-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS4H160-Q1

大家好、团队、

您能否从客户问题下面的表格中推荐任何解决方案:

我们正在寻找内置电流限制为2A 的高侧/低侧电源开关(也可接受可设置)。 如果我们可以得到超棒的四路电池组。 如果您对我们有任何帮助、请告诉我们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否正在寻找四通道高侧开关以及每个通道能够承受2A 负载? 标称负载电流是多少? TPS1H100是2A 负载电流的理想选择、可使用下拉电阻器在外部设置电流限制。
    TPS4H160是四通道高侧开关、可驱动4个负载。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Mahmoud。 请参阅以下客户回复:

    您是否正在寻找四通道高侧开关以及每个通道能够承受2A 负载?
    是的

    标称负载电流是多少? TPS1H100是2A 负载电流的理想选择,电流限制可使用下拉电阻器在外部设置。
    标称负载电流将小于1.5A、我们正在寻找最大1.5A 至2A 的短路限制

    TPS4H160是四通道高侧开关、可驱动4个负载。:
    这是完美的、您能告诉我、CL 电阻器在这里设置的电流限制是每个通道的电流限制还是所有通道的组合总和吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Randhir、您好!
    TPS1H100-Q1单通道非常适合1.5A 标称负载。 结至环境热阻为41C/W、150C 时的最大导通电阻为166m Ω。 最大功耗为方形(1.5A) x 0.166 Ω= 0.37W。 环境到结温的上升为41C/W x 0.37W = 15C。 该器件可在125°C 的环境温度下轻松支持1.5A 电流。

    TPS4H160-Q1四通道在150C 和32.7C/W 结至环境热阻下具有280m Ω 导通电阻。 在环境温度为110C 时、它每通道可支持大约1A 的负载。 RCL 限制每个通道上的电流、而不是所有通道的总和。 这意味着、如果 RCL = VCL x KCL/IOUT = 0.8V x 2500/1A、则将每个通道负载电流限制为1A。

    此致