This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TPS650860EVM-116:Linux TPS650860EVM

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669786/linux-tps650860evm-116-linux-tps650860evm

器件型号:TPS650860EVM-116
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具/软件:Linux

您好!

我无法将 Exteeal USB2ANY HPA665与 TPS65086xEVM 搭配使用。

我有 Linux Ubuntu 16.04、  IPGUI 软件版本2.5.0.3和 TPS65086xEVM、

当我使用板载 usb2any 和 IPGUI 软件版本2.5.0.3时、工作正常、我可以读取寄存器。 控制电源寄存器等

当我使用外部 TI USB2ANY HPA665时 、插入到 J32板载 JTAG 连接器和 IPGUI 的10引脚扁平电缆会尝试读取寄存器、我会得到垃圾读数。

我注意到、使用 Ipsu 可以识别板载 USB2any 固件2.7.0.0、而使用 IPGUI 和 HPA665 USB2ANY 固件则为0.0.0.0。

打开 IPGUI,所选板载设备被识别为“USB2ANY/OneDemo device 24AA926F26000B00”  

外部 USB2ANY 可识别 为"基于 MSP340的 HID 器件867A145124000E00"

请提供建议

谢谢

Baruch