This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65911:TPS659113 NRND

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669770/tps65911-tps659113-nrnd

器件型号:TPS65911

您好!

我的一位客户正在使用 TPS659113 。 现在它显示 NRND。  

我能不能了解 TPS659113 和 TPS6591133之间的区别 。

此致

曼达尔  

Arrow Electronics。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mandal、

    唯一的区别是 GPIO0和 GPIO7已交换。  如果客户从 TPS659113进行切换、则可能需要更改原理图。  应根据 TPS6591133用户指南进行以下连接 、以满足最新的处理器定序要求:

    如果使用 TPS659113、GPIO0应启用3.3V 电源、GPIO7应启用 DDR 电源。
    如果使用 TPS6591133、GPIO0应启用 DDR 电源、GPIO7应启用3.3V 电源。

    此致、
    Karl