This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92074:TPS92074是否支持135V 输出?

Guru**** 2590160 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668407/tps92074-does-tps92074-support-135v-output

器件型号:TPS92074

尊敬的团队

  我们有一个100W LED 驱动器项目、计划使用 PFC+buck。 设计要求已确定,我们是否可以使用 TPS92074? 它是否支持135V 输出? 我们在 TI 网站上发现 TPS92074的最大输出为120V。  

输入电压:176~264VAC

输出电压:135V

输出电流:0.75mA

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agril、

    TPS92074是一款控制器、因此不受输出限制。  TPS92074的输出电压限制与将其用作功率因数控制器有关。  如果输入电压等于或低于输出电压、则由于这是一个降压转换器、因此无法产生 LED 电流。  输出电压相对于输入电压越高、PFC 就越差。

    您会指出 PFC +降压。  这是两个单独的转换器吗?  此 LED 驱动器是否需要任何功能、例如三端双向可控硅开关元件调光或模拟/数字调光?

    否则、TPS92074将不会在176VAC 输入下每半个交流周期为 LED 提供0-33度和15-180度的电流。  ASIN (135/(176*1.414))不包括整流桥压降和其它电路压降。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Irwin
    我们希望 PFC+buck 只是一个转换器、因为它的 BOM 成本更低。 我们不需要其他函数。
    这意味着"如果不是、TPS92074在176 VAC 输入时、每半个交流周期不会向 LED 提供0-33度和15-180度的电流"?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Irwin

      修改要求、它不需要调光、并且希望降低 BOM 成本。

    输出功率:100W

    输入电压:176~264VAC

    输出电压:135V (最大值)

    输出电流:750mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、INWIN、

    我们是否有100W 输出功率的成功案例或 TIDA?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Agril、

    TPS92074是一款 PFC 降压转换器。  当输入低于输出要求时、电流无法流入输出、请参阅图片。  只有当输入高于输出电压时、降压转换器才能向输出端(三角波形)提供电流。  蓝色是176VAC 时的半正弦波、紫色是 LED 堆叠电压、绿色是 PFC 电流(按比例缩放以适应图形、因此仅供参考)。  如果蓝色低于紫色、则没有电流流入输出。  相对于功率因数下降的输入电压、LED 堆栈电压越高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Agril、

    它们需要什么功率因数? 使用 PFC 降压配置中的 LED 堆栈中较高的器件时、它们很可能不会接近0.9。

    它们是否需要隔离?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Agril、

    有一些更复杂的设计能够提供100W 功率、或者可以设计为达到该功率级别。 没有 TPS92074 100W 设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin
    谢谢