This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61040:TPS61040问题

Guru**** 2581425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669657/tps61040-tps61040-problem

器件型号:TPS61040
主题中讨论的其他器件: TLV61046TPS61081

大家好、我从2004年开始使用 TPS61040从 +5Vdc 输入生成15Vdc 输出。

它工作正常。

现在、我需要插入一个电阻负载、比如红外灯、 电流约为200mA。

输出电压下降到大约6V 直流。

为什么? 您能为我提供解决方案吗?

我如何解决这一趋势?

非常感谢 你的帮助。

此致

Paolo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 TPS61040、200mA 过大。 您需要使用。
    您的 Vin、Vo、IO 是什么? 以便我们可以向您推荐一个!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vin min 为4.5伏特,Vin max 为5.5伏特,Vout 为12或15伏特,Iout 约为200/400 mA。
    谢谢你。 作者。 Paolo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要一个升压转换器、其输出电压为+12V 或+15Vdc、输入电压最小为4.5V 直流、输入电压最大为5.5V 直流、输出电流最高为200mA。 谢谢你。 Paolo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果输出电流小于200mA、我建议您使用 TPS61081。 如果输出电流小于150mA、则 TLV61046也适用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么200mA 对于 TPS61040来说太大。 在数据表中、报告说400mA 电流一直正常、请进行更好的解释。
    TPS61081具有与 TPS61040类似的结构、因此为什么它在200mA 电流之前保持良好、而 TPS61040不保持良好?
    我无法理解。 谢谢你。 Paolo。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS61040为400mA 意味着峰值开关电流、TPS61040只能在 DCM 模式下工作、因此最大输出电流能力远小于400mA。 请检查数据表中的公式4。 TPS61081的峰值开关可达到1.6A、该器件可在 CCM 模式下工作、因此 IO_max 可大幅增大。