This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ucc37321:ucc37321和 ucc27321

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27321, UCC37321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669724/ucc37321-ucc37321-and-ucc27321

器件型号:UCC37321
主题中讨论的其他器件:UCC27321

 ucc37321和 ucc27321有何区别

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您关注我们的器件。

    差异在于器件的环境温度额定值:
    对于 UCC2732x、TA =–40°C 至+105°C
    对于 UCC3732x、TA = 0°C 至70°C

    根据您的应用、您可能会考虑我们最新的低侧栅极驱动器、该驱动器处于预发布阶段、并将很快投入生产: www.ti.com/.../ucc27511a

    如果您有任何其他问题、请告知我们! 如果您的问题得到了解答、请单击绿色按钮告知我们、不胜感激。