This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:电池充电器应用

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1, UCC256301, TIDA-01494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668245/ucc256301-battery-charger-application

器件型号:UCC256301
主题中讨论的其他器件:UCC28951-Q1TIDA-01494

客户正在评估具有恒定电流的电池充电器的 UCC25630x LLC 拓扑。 他们想知道以下条件是否适用于 LLC 操作、尤其是在调节方面。

条件:

输入电压:通用输入

输出电压:24V、典型值

输出恒定电流:

60A @22-32V

40A @20V

15A @ 16V-0V (短路期间、输出电流需要为电池充电提供15A 恒流。)

应用:用于高尔夫球车、 游艇的酸铅电池充电...  

 LLC/UCC25630x 是否适合? 任何现有参考 推荐设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    感谢您关注 UCC256301。 由于峰值输出功率水平接近2kW、我建议使用相移全桥、例如 UCC28951-Q1。 相移全桥还具有 ZVS、并且能够实现高效率。 UCC28951-Q1有几种参考设计可供选择、但其功耗低于客户要求:www.ti.com/.../toolssoftware。 我们还提供了一些有关电动汽车高功率电池充电的补充材料、请访问:training.ti.com/how-design-multi-kw-dcdc-converters-electric-vehicles-evs-phase-shifted-full-bridge

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 他们目前正在使用具有 C2000解决方案的相移全桥。 这里可能有一些新项目被开发为电池充电器的测试条件。 额定功率仅为200W、输出为24V 或12V。 它们是通过恒流充电设计的。 例如、24V 电压范围为0V 至32V、具有恒定电流。 UCC25630x 是否合适? 还是适用于 LLC 拓扑? 如果不是、设计关注点和挑战是什么?

    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我看,谢谢你的澄清。 半桥 LLC 和 UCC25630x 非常适合200W 标称输出功率和320W 峰值输出功率。 我建议查看 TIDA-01557。 这是一种200W LLC 设计: www.ti.com/.../TIDA-01557。 另请看一下 TIDA-01494。 这是一种480W 设计、能够在短时间内处理720W 峰值输出功率:www.ti.com/.../TIDA-01494。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    谢谢。 在检查这些基准之后 它们是专为恒定电压输出而设计的。
    1.在我的客户设计中,它是恒流设计,输出电压取决于铅酸电池。

    2. UCC25630x 是否适合0V 至32V 的输出电压设计范围? LLC 拓扑是否合适?

    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    您可以将 LLC 用于电池充电器应用。 大多数电池遵循恒定电流-恒定电压曲线。 这可以实现为连接到光耦合器的两个反馈环路、一个用于调节最大充电电流、另一个用于调节最大输出电压。 如图所示、以下是实现此功能的隔离型反激式电池充电器的示例:www.ti.com/.../slur381.pdf。

    在 TIDA-01494中、有一个类似的反馈结构用于限制峰值输出功率。 通过对反馈结构进行一些修改、您可以在电池充电器应用中使用 UCC25630x。

    此致、
    本·洛夫